București, România – Signify (Euronext: LIGHT), lider mondial în domeniul iluminatului, îmbunătățește experiența milioanelor de utilizatori Philips Hue din întreaga lume, prin lansarea celei de-a patra generații a aplicației Philips Hue. Regândită de la zero, noua aplicație a fost concepută ca o bază pentru viitorul iluminatului inteligent. Noile tehnologii maximizează performanța per ansamblu a aplicației și comunicarea cu sistemul de iluminat inteligent, oferind totodată o experiență intuitivă și îmbunătățită utilizatorilor.
Selectați mai ușor scenariul preferat de lumină din noua pagină Home
Transformările aplicației sunt vizibile de îndată ce deschideți noua pagină Home din meniu. De aici, utilizatorii pot vedea afișate simultan toate luminile și scenariile luminoase prin opțiunea de Tile View, oferind posibilitatea unui control rapid al becurilor și configurărilor, fără navigarea între diferite ecrane. Pagina Home din noua aplicație dispune, de asemenea, de o galerie de scenarii Hue, care permite utilizatorilor să descopere și să previzualizeze cu ușurință colecția de scenarii Philips Hue, realizate manual de experții în iluminat ai companiei. O altă completare la pagina Home o reprezintă abilitatea de comutare rapidă între mai multe hub-uri Hue Bridge. Utilizatorii care folosesc aceeași aplicație pentru mai multe locuințe sau mai multe Hue Bridge instalate în diverse zone ale casei se vor bucura de un control al iluminatului inteligent mai rapid ca oricând.
Accesați o serie de posibilități extinse de automatizare
În noua aplicație, utilizatorii nu mai configurează rutine, ci automatizări. Fosta pagină Routines din meniu este înlocuită de o nouă pagină – Automations, ce oferă opțiuni avansate de personalizare și permite astfel utilizatorului să-și adapteze sistemul de iluminat inteligent în funcție de propriile preferințe.
Una dintre cele mai solicitate și asteptate actualizări devine acum disponibilă: geopozitionare pentru mai mulți utilizatori. Când se activează funcția de Coming Home sau Leaving Home, aplicația Hue verifică dacă a rămas cineva în locuință înainte de a rula automatizarea. Așadar, când persoana care controlează automatizările pleacă de acasă, luminile nu se sting dacă în interior se află alți membrii ai familiei, utilizatori ai aplicației Hue.
Nu în ultimul rând, și automatizările bazate pe răsăritul și apusul soarelui au fost perfecționate în urma actualizării. Utilizatorii pot alege acum apusul soarelui, răsăritul sau o anumită oră pentru a porni automatizarea, respectiv pentru a stinge luminile odată cu finalizarea automatizării.
Utilizare și personalizare îmbunătățite
Cea de-a patra generație a aplicației Hue a beneficiat de peste o sută de îmbunătățiri mari și mici ale designului, care au dus la o aplicație mai ușor și mai plăcut de utilizat în viața de zi cu zi. Spre exemplu, setările pentru lumini, camere sau zone pot fi acum configurate accesând secțiunea dedicată din pagina de Home. Pentru a adăuga un nou bec Hue într-o cameră, utilizatorul va putea face asta fie direct din pagina de Rooms a meniului, fie din Setări. Cu alte cuvinte, configurările utilizate cu cea mai mare frecvență au fost amplasate mai avantajos.
Organizarea zonelor de divertisment este, de asemenea, mai ușoară - și mai distractivă - cu o nouă configurație într-o vizualizare izometrică 2.5D, care determină locația exactă și înălțimea luminilor. Ca să fie și mai simplu, becurile din schema de iluminat își schimbă culoarea, pentru ca utilizatorul să știe exact pe care îl controlează în acel moment.
George Yianni
Head of Technology Philips Hue, în cadrul Signify.
Scenarii dinamice – prima actualizare dintre cele ce urmează
Signify a anunțat deja următoarea actualizare pentru noua aplicație Hue, și anume opțiunea de scenarii dinamice, care va fi lansată în vara anului 2021. Cu această funcție, fiecare dintre luminile din cameră, respectiv zonă, va trece gradual prin diferitele culori ale scenariului dinamic. În loc ca fiecare lumină să rămână într-o singură culoare, scenariile dinamice deblochează un nivel superior în redarea efectelor de lumină unice și crearea unei atmosfere nemaiîntâlnite.
Noua aplicație Philips Hue va fi putea fi descărcată din App Store și Google Play Store începând cu 3 iunie 2021. Alternativ, în săptămâna următoare lansării, aplicația va fi actualizată automat pentru utilizatorii existenți ai acesteia, prin App Store și Google Play Store. Atunci când deschid aplicația pentru prima dată, utilizatorii vor fi ghidați pentru transferul setărilor curente, precum și al scenariilor luminoase și rutinelor. Pe durata acestui proces, vor afla despre noile funcții și modificări ale aplicației.
Pentru mai multe detalii despre noua aplicație Philips Hue, accesați: www.philips-hue.com/HueApp
Marketing and Communications Manager
Angelica Stan
Telefon: +40 727 816 068
E-post: angelica.stan@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în iluminat pentru profesioniști, consumatori și Internet of Things. Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile activate de date oferă valoare pentru afaceri și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2023, am avut vânzări de 6,7 miliarde de euro, aproximativ 32.000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Deblocăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Am fost incluși în Dow Jones Sustainability World Index de la listarea noastră la bursă timp de șapte ani consecutivi și am obținut ratingul EcoVadis Platinum timp de patru ani consecutivi, plasând Signify în topul unu la sută din companiile evaluate. Noutățile de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informațiile pentru investitori sunt disponibile pe pagina de Relații cu Investitorii.
iulie 03, 2024
Signify și Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team lansează un nou parteneriat