Sugestii

    Programul nostru

    Dublarea impactului nostru pozitiv asupra mediului și a societății

     

    Leadershipul este echivalent cu crearea unui exemplu, ceea ce am făcut noi în privința sustenabilității. De exemplu, din 2020 utilizăm 100% energie electrică regenerabilă în activitatea noastră.

    Prin programul nostru Vieți mai luminoase, o lume mai bună 2025, luăm măsuri specifice, cuantificabile, pentru a ne dubla impactul pozitiv asupra mediului și societății, ghidându-ne după Obiectivele Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă.

    De două ori
    mai repede

     
    materializăm scenariul limitei de 1,5 °C din Acordul de la Paris

    Dublarea veniturilor din economie circulară

     
    la 32% până la sfârșitul lui 2025

    Dublarea veniturilor prin programul Vieți mai luminoase


    la 32% până la sfârșitul lui 2025

    De două ori
    mai multe femei

     
    în leadership la 34% până la sfârșitul lui 2025

    Conceput pentru a face diferența

     

    Iluminatul consumă aproximativ 1,736 TWh din totalul de energie electrică la nivel global. Conversia rapidă la soluții eficiente de iluminat cu LED este o etapă cheie pentru atingerea emisiilor nete zero până în 2050, conform Asociației Internaționale a Energiei (IEA).

    Produsele, sistemele și serviciile noastre de iluminat sunt concepute pentru a ajuta clienții să participe la această tranziție. Cu lămpi și corpuri de iluminat extrem de eficiente din punct de vedere energetic, iluminat conceput pentru economia circulară, sisteme conectate care maximizează performanța și economie de energie și multe altele, avem soluțiile de iluminat pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele de sustenabilitate.

     

    Descoperiți iluminatul durabil

    Răspundem apelului urgent la acțiune al ONU

     

    În calitate de lider global în domeniul iluminatului, Signify are un rol important în atingerea mai multor Obiective cheie de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite.


    Busola noastră sunt șase ODD - sănătate și bunăstare, energie accesibilă și curată, muncă decentă și creștere economică, orașe și comunități durabile, consum și producție responsabile și acțiune climatică. Aceste obiective ghidează și informează tot ceea ce facem, atât ca companie, cât și în numele clienților noștri.

    Signify se angajează să dubleze ritmul Acordului de la Paris

     

    Temperaturile cresc la nivel global. Ultimii cinci ani au fost cei mai călduroși înregistrați vreodată. În 2015, Acordul de la Paris a stabilit un angajament de a menține temperatura medie globală cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.


    Signify își propune să dubleze ritmul de implementare a Acordului de la Paris pe întregul nostru lanț valoric, atât în ​​operațiunile noastre, cât și permițându-le clienților și furnizorilor să își îmbunătățească impactul pozitiv asupra climei cu ajutorul produselor, sistemelor și serviciilor noastre eficiente din punct de vedere energetic și solare.

     

    Aflaţi mai multe

    Signify construiește un lanț de aprovizionare responsabil

     

    Impactul nostru asupra mediului include propriile noastre operațiuni și nu numai. De aceea, am construit un ecosistem de furnizori cu un rating de performanță de sustenabilitate a furnizorilor de 94%.

    Am dezvoltat mai multe programe cheie care abordează sustenabilitatea diferitelor aspecte ale lanțului valoric, cum ar fi audituri de sustenabilitate ale furnizorilor și instruire, aprovizionarea responsabilă cu minereuri și informările despre carbon din lanțul de aprovizionare.

     

    Aflaţi mai multe

    La Signify, împreună suntem mai puternici

     

    Signify își propune să creeze un loc de muncă în care oamenii se simt ca acasă, în care acțiunile lor au impact și unde toți angajații pot fi mândri de rolul pe care îl au în transformarea companiei noastre și a industriei de iluminat. Apreciem diversitatea și ne propunem să creștem procentul de femei în conducere la 34% până la sfârșitul anului 2025 – dublul procentului din 2019.

     

    Aflaţi mai multe

    Ambalajul nostru protejează mediul

     

    Anual, la nivel global se produc peste 2 miliarde de tone de deșeuri și 8 milioane tone de plastic ajung în oceanele planetei.

    Ambalajele sunt un subiect de interes din perspectiva durabilității încă din anii 1990 și am implementat o politică referitoare la ambalaje în 2013. Am început să eliminăm treptat plasticul pe bază de combustibili fosili din ambalajele noastre pentru consumatori în 2019 și am eliminat 2,5 milioane de kg de plastic anual. Continuăm să lucrăm cu furnizorii pentru a găsi alternative durabile la adezivii utilizați în materialul nostru de ambalare din hârtie.

     

    Aflaţi mai multe

    Descoperiți beneficiile Signify pentru dumneavoastră

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    • How to take effective action on energy efficiency

      How to take effective action on energy efficiency

      Discover the power of energy-efficient lighting. Learn how transitioning to LEDs can cut energy consumption and combat climate change effectively.

    • Connected lighting and the energy transition in cities

      Connected lighting and the energy transition in cities

      Explore how connected LED lighting transforms cities for sustainability. Real success stories from Chicago, San Sebastian and Greater Irbid.

    Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați

    La baza estimărilor Signify stau numeroase surse, referințe și date
    Pentru mai multe detalii despre angajamentele și rezultatele Signify, citiți raportul nostru anual și suplimentele pe tema sustenabilității