Москва, Россия – Компания Philips объявляет о расширении модельного ряда светодиодных решений для домашнего и профессионального освещения в доступном ценовом сегменте на российском рынке. Со 2-го октября 2013 года светодиодные лампы появятся в ассортименте крупных розничных сетей и в официальном интернет-магазине www.shop.philips.ru
«Занимая лидирующие позиции на рынке светодиодных решений, компания Philips стремится способствовать переходу от традиционных источников освещения к инновационным. Лампы на основе полупроводниковых кристаллов позволяют экономить до 80% электроэнергии и служат от 15 до 25 лет, гарантируя при этом комфортное и качественное освещение, – подчеркнула Марина Тыщенко, Вице-президент и глава сектора Philips «Световые решения» в России и СНГ. |
– Сегодня, благодаря развитию технологии, компания Philips предлагает качественные светодиодные лампы по цене от 299 рублей. При текущих тарифах на электроэнергию подобная лампа окупит себя меньше, чем за два года, а прослужит не один десяток лет».
Светодиодные лампы Philips являются высокотехнологичным решением на основе полупроводниковых кристаллов. Благодаря привычному дизайну колбы и использованию стандартных цоколей они могут быть установлены в любые существующие светильники вместо ламп накаливания, галогенных и компактных люминесцентных ламп. При этом свет, который они дают, отличается приятным оттенком, равномерным потоком и максимальной яркостью, сразу после включения. Теплый свет добавит домашнего уюта, а отсутствие в составе лампы свинца и ртути избавит от необходимости утилизации после окончания срока эксплуатации. |
Однако главным преимуществом светодиодных решений является низкое энергопотребление: экономия электроэнергии может составить до 80% и более. Лампы из новой линейки потребляют 8 Вт, обладая световым потоком эквивалентным показателям традиционных источников света в 60 Вт. При этом светодиодные лампы не нагреваются, а качество и яркость их светового потока не меняются в течение всего срока службы. |
Новые лампы в портфолио Philips предназначены для бытового и профессионального использования и уже продаются как через официальный интернет-магазин shop.philips.ru, так и через официальных дистрибуторов компании, в числе которых:
|