Предложения

    Дезинфекция дома от вирусов и бактерий

    01 сентября 2021

    Ультрафиолетовые камеры и светильники Philips помогут продезинфицировать ваш дом от вирусов и бактерий

     

    Мы живём в то время, когда забота о здоровье приобретает важнейшее значение. Стараясь максимально защитить себя и близких от вредных микроорганизмов, мы соблюдаем все правила безопасности: тщательно моем руки, носим маски и перчатки, сохраняем дистанцию в общественных местах. Но иногда этого недостаточно, ведь вирусы и бактерии могут проникать в дома через одежду, обувь и другие вещи, которые мы берём на улицу. Поэтому очень важно бережно очищать окружающие нас предметы и поверхности.

     

    Новые ультрафиолетовые камеры и светильники Philips обеспечат дополнительную защиту. Устройства инактивируют SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19, – более чем на 99%, обеспечивая быстрый и эффективный способ дезинфекции поверхностей в комнате и небольших предметов – например, ключей, игрушек и мобильных телефонов. Новинки обладают функциями для безопасного использования, а также интуитивно понятным интерфейсом, который делает управление ими максимально лёгким.

     

    Устройства можно приобрести в официальном магазине shop.philips.ru, а также на сайте магазина электроники М.Видео, маркетплейсах Ozon.ru и Wildberries.ru.

     

    Камера для дезинфекции личных вещей

     

    Камера позволит быстро продезинфицировать небольшие предметы – например, банковские карточки, ключи, электронные устройства, кухонные приборы, зубные щётки и расчёски. Защита от вирусов особенно важна для семей с маленькими детьми, и это решение – надёжный способ дезинфекции бутылочек, пустышек и игрушек. При этом можно не беспокоиться о сохранности вещей – камера обладает двойной системой защиты, которая автоматически отключает источник ультрафиолетового излучения, как только открывается крышка. Устройство подходит и для владельцев малого бизнеса: в него можно положить маникюрные и парикмахерские принадлежности.

     

    Камера объёмом 10 литров оснащена двумя ультрафиолетовыми лампами, которые позволяют инактивировать вирусы и бактерии. Процесс стерилизации организован максимально эффективно – внутренние стенки устройства выполнены из нержавеющей стали, и ультрафиолетовые лучи отражаются в них несколько раз, обрабатывая содержимое со всех сторон.

     

    Функциональный дизайн камеры позволяет использовать каждый сантиметр пространства. Можно убрать корзину, расположенную в верхней части устройства, чтобы положить больше вещей или вместить более крупные по размеру предметы, а удобное расположение крышки позволяет без труда загрузить или достать вещи.

     

    Для запуска устройства нужно выбрать одну из четырёх функций, расположенных на сенсорной панели управления: дезинфекция, хранение, сушка и дезинфекция+сушка. Камера обладает системой двойной защиты, при которой источник УФ-излучения автоматически отключается при открытии крышки.

     

    Настольный светильник для дезинфекции поверхностей и предметов

     

    Настольный светильник Philips инактивирует вирусы, бактерии, плесень и споры в течение нескольких минут. Продолжительность дезинфекции зависит от размеров комнаты, а также типа поверхностей и предметов, находящихся в помещении. Так, чтобы обработать гостиную, потребуется около 45 минут, для спальни достаточно получаса, а стандартной ванной комнате понадобится 15 минут. При работе светильника используется доза облучения, превышающая необходимую, – это позволяет уничтожить большинство микробов, которые были протестированы на воздействие ультрафиолетового излучения.

     

    Сразу после окончания дезинфекции встроенный таймер переводит прибор в режим ожидания. Датчик фиксирует любое движение в радиусе пяти метров – если во время работы светильника в комнату войдёт человек или домашнее животное, устройство автоматически выключится.

     

    Надёжность в работе и простота в управлении

     

    Лампы для новых устройств производятся в Европе и сохраняют мощность излучения в течение 6000 часов, тогда как некоторые другие УФ-трубки могут потерять до 50% мощности излучения уже после 500 часов работы. Несмотря на высокую энергоэффективность – более 30%, лампы Philips обладают низким уровнем энергопотребления – 24 Вт. В новинках также предусмотрены специальные функции для безопасной работы и интуитивно понятный интерфейс, который отвечает за лёгкость в управлении. Кроме того, они выполнены из высококачественных материалов, которые не подвергаются воздействию ультрафиолета. Гарантийный срок составляет 2 года.

     

    Signify является признанным лидером в разработке источников УФ-излучения и движущей силой инноваций в этой области более 35 лет. В своих продуктах компания использует ультрафиолетовую технологию, эффективность которой была доказана научными исследованиями. Источники УФ-излучения Philips полностью инактивируют большое количество вирусов, бактерий, микробов и клещей в течение нескольких минут.

     

    Рекомендованные розничные цены на ультрафиолетовые решения в России:

     

    • Настольный светильник Philips для дезинфекции: 10,990 ₽
    • Камера Philips для дезинфекции: 15,590 ₽

    О компании Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей. Продукция под брендом Philips, интегрированные системы освещения Interact и сервисы, основанные на данных, обеспечивают дополнительные бизнес-возможности и преобразуют дома, здания и общественные места. В 2019 году объем продаж составил 6,2 млрд евро. В компании работают 39 000 сотрудников более чем в 70 странах. Компания раскрывает выдающийся потенциал света для создания комфортной среды обитания и улучшения жизни людей. Новости о компании Signify вы сможете найти на официальном веб-сайте, в X и LinkedIn. Информацию для инвесторов ищите на странице «Отношения с инвесторами».

    Meydan Bridge

    Другие пресс-релизы

    • Signify's fourth quarter and full-year results 2024

      января 24, 2025

      Signify's fourth quarter and full-year results 2024

    • Signify's third quarter results 2024

      октября 25, 2024

      Signify's third quarter results 2024

    • Signify's second quarter results 2024

      июля 26, 2024

      Signify's second quarter results 2024