Förslag

    Signify minskar användning av plast med 2500 ton

    5. juni 2020
     
    Varje år hamnar mer än åtta miljoner ton plast i världens hav, vilket hotar jordens natur och djurliv. Det gör plastföroreningar till en av de mest aktuella miljöfrågorna, som nu får Signify att stoppa all användning av plast i sina konsumentförpackningar från 2021.

     

    Världens ledande belysningsföretag Signify deltar aktivt i kampen mot plastföroreningar och kommer att minska användningen av miljöskadlig plast med 2500 ton årligen när företaget år 2021 slutar använda plast i sina konsumentförpackningar. Detta görs som en del av en omfattande förpackningspolicy, där Signify redan använder 80% återvunnet förpackningsmaterial.

    Plastavfall har en mycket negativ inverkan på vår planet och dess biologiska mångfald och vi har beslutat att ta en ledande roll när det kommer till att börja använda plastfria alternativ. Det är den rätta saken att göra och det möter våra kunders växande förväntningar. Jag ser fram emot den dag vi kan meddela att vi inte längre använder plast i våra förpackningar."

     

    Eric Rondolat

    VD för Signify

    Med initiativet sparar Signify världen 2500 ton miljöförorenad plast per år, vilket motsvarar 125 miljoner PET-flaskor.1 Om man lägger dem sida vid sida motsvarar det mer än 8000 kilometer, eller med andra ord avståndet mellan Stockholm och Tokyo.

     

    Samtidigt är den nya plastfria förpackningen mindre, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen från transport och materialanvändning med 6000 ton, vilket motsvarar den mängd koldioxid som 270 000 fullvuxna träd tar upp per år.2

     

    Signify har redan uppnått koldioxidneutralitet på 15 av totalt 19 marknader. År 2019 utsågs företaget till industriledare i Dow Jones Sustainability Index för tredje året i rad, och i slutet av detta år räknar de med att uppnå 100% koldioxidneutralitet på alla marknader.

     

    Signify har redan tagit bort plastinsatser från förpackningen av sina Philips Hue-ljuskällor. Ersättningen av blisterförpackningar till en pappersbaserad förpackning kommer att ske gradvis i olika regioner och över produktkategorier som börjar med LED-ljuskällor i Europa under tredje kvartalet 2020 och resten av världen från början av 2021. Detta är en del av hållbarhetsprogrammet Brighter Lives, Better World.

     

    [1] Baserat på Signifys egna beräkningar med 0,5 liters PET-flaskor

    [2] Ett träd kan ta upp 22kg CO2 per år 

    För mer information vänligen kontakta:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen