Förslag

    Med ny LED-belysning kan Norges största växthus odla året runt

    6 april 2021

    Med hjälp av ny LED-belysning kan Norges största växthus odla ännu fler tomater och paprikor året runt

    Med hjälp av ny LED-belysning kan Norges största växthus odla ännu fler tomater och paprikor året runt


     
    Stockholm, Sverige – Norska konsumenter äter fortfarande frukt och grönt som har transporterats tusentals kilometer från södra Europa innan de når butikshyllorna i Norge, vilket resulterar i högre koldioxidutsläpp från transporter jämfört med lokalt odlade grödor. Nu tar Miljøgartneriet, Norges största växthusodling, tillsammans med sin partner LOG samt LED-växthusbelysning från Signify, de första stegen för att minska den långa transporten genom att odla tomater och paprikor lokalt året runt med hjälp av LED-belysning.
     
    Syftet är att öka möjligheterna för lokal produktion och minska klimatavtrycket som kommer från import av utländska livsmedel. Signify har levererat Philips Horti LED-lampor till det 70 000 kvadratmeter stora växthuset i Nærbø i Rogaland. Med LED-belysning får Miljøgartneriet bästa möjliga förhållanden i växthuset. Detta är viktigt eftersom belysningen påverkar växternas fotosyntes, och det betyder att rätt belysning är helt avgörande för hur väl plantorna trivs och växer. Signify har under många år forskat på belysning och växter, och har hittat det perfekta ljusreceptet för tomater, paprikor, gurkor och andra frukter och grönsaker. Miljøgartneriet kan därför ge växterna rätt färgspektrum och rätt ljusstyrka vid rätt tidpunkt. På så sätt kan de kontrollera tillväxt, planering och inte minst öka produktiviteten.

    Fler livsmedelskedjor kommer att kunna erbjuda sina kunder färska och smakfulla frukter och grönsaker med ett betydligt lägre klimatavtryck än de som kommer från södra Europa. Det är något vi kan leverera året runt tack vare vårt samarbete med Signify.”

     

    Kåre Wiig från Miljøgartneriet

    ”Vi valde Signify eftersom de kan göra mer än att bara leverera LED-belysning. Vi har ett bra och nära samarbete med deras växtexperter för att få ut så mycket som möjligt av belysningslösningen, så att grönsakerna får bästa möjliga tillväxtförhållanden. Det betyder att vi enkelt kan anpassa produktionen när vi blir bättre på att odla grönsaker, och dessutom kan Signify ta in olika experter vid behov.”, säger Kåre Wiig från Miljøgartneriet.

     

    Miljøgartneriet har installerat Philips GreenPower LED Compakt-toppbelysning i kombination med GrowWise-styrsystemet. Detta gör det möjligt att dimma belysningen för att ge en jämn ljusnivå genom hela dagen och skördecykeln. Dessutom kan du dimma lamporna när det behövs, antingen för att spara energi eller när det finns tillräckligt med dagsljus.

     

    Innovation inom växthusodling

     

    Miljøgartneriet börjar med 1 hektar tomater och 0,4 hektar paprikor, men har som mål att utöka detta på lång sikt. Grönsakerna skördas redan nu och är på väg ut i butiker runt om i Norge.

    Även om Signify har arbetat med LED-belysning för växthus sedan 2012 finns det fortfarande många producenter som ännu inte varit redo för den senaste tillväxtbelysningstekniken. Henrik Nørgaard, kommersiell chef för Lantbruk på Signify Nordic, hoppas att samarbetet med Miljøgartneriet, som är en av de ledande aktörerna på marknaden, kan inspirera andra odlare att installera Siginify Horti LED-belysning och öka produktionen.

     

    ”Vi är mycket stolta över att Miljøgartneriet ser potentialen i att odla med vår belysning. Våra belysningslösningar bör ses som en hörnsten i produktionen. Vi utgår från vad som odlas, det fysiska ramverket i växthuset och produktionsmålet, och utifrån detta skapar vi och producenten en optimal blandning av umol, spektrum och timing. Med dessa lösningar kan vi undvika både överförbrukning av el och vatten samt minska miljöpåverkan från transporter från Sydeuropa, och istället få många färska grönsaker som produceras lokalt i Norden under hela året”, säger Henrik Nørgaard.

    För mer information vänligen kontakta:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

    • Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

      september 05, 2024

      Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar