Förslag

    Signify levererar belysningen till E4 Förbifart Stockholm

    September 15, 2021

    Signify levererar belysningen till E4 Förbifart Stockholm

     

    Stockholm, Sverige – Även om det alltid finns ljus i slutet av tunneln är den faktiska belysningen i en tunnel extremt viktig. Rätt belysning gör en enorm skillnad för säkerheten och upplevelsen du får när du kör genom en lång tunnel. Signify (tidigare Philips Lighting) kommer att leverera belysningslösningen till nya Förbifart Stockholm som binder ihop norra och södra Stockholm.

    E4 Förbifart Stockholm är en av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och binder samman norra och södra Stockholm. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel med varsitt tunnelrör i vardera färdriktning, vilket ökar säkerheten. Tunneln planeras att öppna för trafik 2030. Signify som är världsledande inom belysning kommer att leverera väg- och tunnelbelysningen till detta prestigefyllda projekt.

    Signify kommer att leverera Philips Luma gen2-gatlyktor utanför tunneln och Philips TubePoint gen2-armaturer i tunneln.  Tunnelarmaturerna hanteras och styrs via styrsystemet Philips TotalTunnel. Detta är en komplett belysningslösning med högkvalitativ LED som ger enhetlig belysning med begränsad bländning, vilket gör det mer behagligt att köra genom tunneln. Med denna lösning kommer också övergången mellan dagsljus och tunnelbelysning bli så naturlig som möjligt.

    Anledningen till varför Bravida valde Signify som leverantör till detta projekt är för att de har den bästa och mest prisvärda lösningen som uppfyller kraven i köpprocessen. En annan viktig aspekt är relationen vi har byggt upp över flera år både lokalt och centralt. Signify har levererat ett antal lyckade projekt så som Norra och Södra Länken i Stockholm till Trafikverket. Förutom lättinstallerade, effektiva och högkvalitativa armaturer känns det tryggt att de har levererat liknande styrsystemslösningar som kommer att krävas i denna tunnel".  

     

    Anders Ingels

    Installation partner, Bravida

    “Vi är mycket stolta över att ha vunnit detta kontrakt med Bravida för att leverera belysningen till Förbifart Stockholm. Vi ser fram emot att återigen leverera våra belysningslösningar för att ge en bättre körupplevelse. Rätt belysningslösning i en tunnel är avgörande för säkerheten och upplevelsen du får när du kör så många kilometer under jord,” säger Hans Gyllner, Sales Manager på Signify i Sverige. Den ansvariga KAM för projektet är Tommy Törnqvist.

    Fakta

    Philips TubePoint
    Med sin moduldesign och moderna LED-arkitektur är TubePoint GEN2 en mångsidig och kostnadseffektiv armatur som uppfyller de hårdast ställda kraven på tunnelbelysning. Den är tillverkad av komponenter av högsta kvalitet som är specialutformade för tunnlar och garanterar därför lång livslängd, hög prestanda och låga underhållskostnader. Effektiviteten och det stora urvalet av optik innebär att antalet armaturer kan minskas betydligt jämfört med en konventionell lösning. Ett högt ljusflöde per watt på systemnivå förbättrar den totala ägandekostnaden.

    Philips TotalTunnel
    TotalTunnel från Philips är ett integrerat belysningssystem som säkerställer trygghet på vägarna och har hög effektivitet, samtidigt som det ser till att driften underlättas och kostnaderna minskas. Toppmodern LED-belysning och enkel styrning garanterar en väl upplyst väg och enkel hantering. TotalTunnel erbjuder en rad olika system, tjänster och armaturer för att uppfylla olika typer av tunnelkrav.

    För mer information vänligen kontakta:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjornehoj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

    • Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

      september 05, 2024

      Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar