Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, lanserar hemövervakning som kompletterar sitt smarta belysningssystem WiZ och som gör det möjligt att integrera belysning och säkerhet på ett enkelt, smart och säkert sätt. WiZ ökar din bekvämlighet i vardagen med belysning som skapar närvaro och utlöser ljuslarm, en kamera med mörkerseende och SpaceSense-teknik för rörelsedetektering. Genom att kombinera belysning och säkerhet, hjälper det här konsumenterna att känna sig trygga och bekväma i sina hem.
Använd belysning och rörelsedetektering för att avskräcka inkräktare
WiZ låser upp hemövervaknings-funktioner i sitt smarta belysningssystem, eftersom vi vet att lampor redan finns överallt i ditt hem och att de också är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka potentiella inkräktare. Med en smidig användarupplevelse i åtanke har WiZ-appen optimerats med intuitiva funktioner, som till exempel anpassningsbara övervakningsrutiner som gör att du både kan styra belysningen och övervaka ditt hem med ett enda tryck i appen. Du behöver bara klicka på önskad rutin för att låta WiZ-systemet veta att du ska iväg och aktivera en serie belysningsbeteenden för att säkra ditt hem.
WiZ-appen kan nu också meddela dig om oväntad aktivitet i ditt hem, så att du kan agera omedelbart. Med SpaceSense-teknik för rörelsedetektering är varje kompatibel WiZ-lampa en rörelsesensor som upptäcker varje rörelse i täckningsområdet. Den prisbelönta tekniken gör WiZ smarta ekosystem till ett av de mest omfattande, och i kombination med den nya WiZ inomhuskameran ger systemet en fullständig övervakning av hela ditt hem. Konsumenterna kan aktivera WiZ-övervakning för hela hemmet eller bara i vissa delar och snabbt stänga av den när det behövs.
För att hjälpa dig att hålla ditt hem säkert även när du är borta kan WiZ-lamporna automatiseras med närvarosimulering. De tänds och släcks automatiskt som om någon är hemma. Du kan bestämma hur lamporna ska reagera när rörelse upptäcks: tändas med full ljusstyrka, blinka, visa levande färger eller något annat.
Danny Lousberg
Head of Software Product Management WiZ
WiZ inomhuskamera håller ett öga på ditt hem.
En viktig del av hemövervakning är WiZ inomhuskamera, som hjälper alla att skapa en säker miljö i hemmet. Den gör det möjligt för dig att kontrollera och se vad som händer i ditt hem hela tiden, och meddelar dig vid misstänkta rörelser eller ljud. Så fort du får ett meddelande kan du öppna WiZ-appen för att få en livebild av vad som händer.
WiZ-kameraet har i tillegg nattmodus som automatisk slår seg på når lysnivået blir lavt nok, og som bruker infrarød slik at du også kan se i mørket. Kameraet kan også fange opp plutselige lyder og sende varsler ved f.eks. lyden av knust glass eller alarmlyder.
WiZ inomhuskamera har mörkerseende så att du alltid kan se vad som händer, även när det är mörkt. Mörkerseende aktiveras automatiskt när ljusnivån är tillräckligt låg och använder infrarött ljus för att lysa upp utrymmet så att du inte missar något. Kameran registrerar även plötsliga höga ljud och skickar meddelanden om till exempel krossade fönster eller brand-/röklarm upptäcks.
En rad andra funktioner gör den här kameran utmärkt för att säkra ditt hem, till exempel tvåvägsljud, bildbaserad rörelsedetektering, en bred 120 graders synvinkel, full HD och en SD-kortplats. Om du är ny i WiZ-ekosystemet är startpaketet för hemövervakning, som består av den nya WiZ inomhuskameran och WiZ-lamporna, det perfekta sättet att börja din resa med WiZ hemövervakning.
WiZ kommer också att erbjuda en valfri prenumerationstjänst för att låsa upp ytterligare funktioner som möjligheten att spara mediefiler från WiZ inomhuskamera i molnet i upp till 30 dagar, bestämma zoner för rörelseaktivitet och/eller sekretesszoner i utvalda områden eller starta en inspelning medan WiZ-kameran är igång.
Hur funkar det i praktiken? Föreställ dig detta – innan du åker på semester slår du på semesterläge och närvarosimulering i hemmet så att dina WiZ-lampor inomhus och utomhus blinkar om rörelse upptäcks, vilket gör att grannarna informeras om avvikande aktivitet. Den upptäckta rörelsen utlöser ett meddelande på din telefon så att du omedelbart kan kontrollera i realtid i WiZ-appen hur ditt hem ser ut, samt tidigare inspelade bilder i aktivitetsöversikten. Voilà! Med WiZ hemövervakning är du aldrig i mörker, även när du inte är hemma.
Tillgänglighet
o SEK: 949,90 kr
o SEK: 1679,90 kr
Om WiZ Connected
WiZ Connected är en leverantör av mjukvarulösningar för Internet of Things som fokuserar på att leverera lättanvända, Wi-Fi-baserade smarta belysningslösningar. WiZ, som ägs av Signify, är världsledande inom belysning och betjänar både konsumenter och professionella marknader i mer än 70 länder. Läs mer om WiZ Connected och hur deras innovativa, uppkopplade belysningslösningar gör vardagen enklare på https://wizconnected.com.
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Signify Nordics, PR Manager
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.