Förslag

    Det är dags att byta ut de miljöfarliga och dyra lysrören

    24 maj 2023

    Det är dags att byta ut de miljöfarliga och dyra lysrören: Tre månader tills EU:s förbud mot kvicksilverhaltiga lysrör träder i kraft.

     

    • Om exakt tre månader, den 24 augusti 2023, får du inte längre tillverka eller importera T5- och T8-lysrör. Produkter som redan är installerade eller finns i lager kan fortfarande användas.
    • T5- och T8-lysrör innehåller kvicksilver, och genom att förbjuda dem kommer man att spara nästan 1,8 ton kvicksilver till 2035.
    • En övergång till LED-lysrör ger avsevärda energibesparingar samtidigt som de har en livslängd på upp till 80 000 timmar mer än traditionella lysrör.

     

    Stockholm, Sverige – Från och med den 24 augusti 2023 träder ett nytt EU-direktiv i kraft som begränsar möjligheten att producera och importera de traditionella kvicksilverhaltiga T5- och T8-lysrör som idag används i stor utsträckning både inom industrin, kommunala byggnader och företag i Sverige.

     

    Utfasningen beror på att EU beslutade att avskaffa undantaget för kvicksilver i ljuskällor, som tidigare omfattades av RoHS-direktivet, i och med förordningen om ekodesign. Det är ett beslut som kommer att få en positiv inverkan på både miljön och människor, eftersom kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som inte kan brytas ned.

     

    Detta innebär att svenska kommuner och företag som ännu inte har bytt till LED snart kommer att tvingas göra det. Enligt Signify, tidigare Philips Lighting, som är världsledande tillverkare av belysning, är det hög tid att övergå till LED:

    De företag och kommuner som inte övergår till LED-lysrör riskerar nu att hamna i en flaskhals i produktionen och få leveransproblem. Den svenska Energimyndigheten och Belysningsbranschen uppmuntrade företag redan förra året att börja byta till LED för att undvika detta. Det finns bra LED-alternativ som innebär att man i vissa fall helt enkelt kan byta ut ljuskällan 1:1 och fortsätta att uppnå energibesparingar utan att byta hela armaturen."

     

    Rob van Brunschot
    landschef på Signify

    För företag som vill gå längre än bara ett 1-till-1-byte av ljuskällan finns möjligheter att uppnå ytterligare besparingar på elräkningen och en ännu längre livslängd på ljuskällan. Genom att byta till LED och ansluta till ett ljusstyrningssystem kan energiförbrukningen för belysningen minskas med upp till 80-90 procent. Med styrningen kan man samla in data via sensorer som är integrerade i belysningen och få en överblick av verksamheten i byggnaden, vilket säkerställer enkel drift och underhåll, nyttjande av utrymmet, rörelsestyrning med mera.

     

    Bra för miljön och plånboken

     

    Övergången till LED-lysrör beräknas leda till att man i EU kommer att spara nästan 1,8 ton kvicksilver till 2035, och utfasningen av T5- och T8-lysrör beräknas också spara upp till 340 miljarder SEK för EU-länderna, om man ser till både produktion och energiförbrukning. LED-lysrör ger till exempel mer ljus med mindre energi än traditionella kvicksilverinnehållande lysrör:

     

    "Ett konventionellt lysrör har vanligtvis en livslängd på cirka 20 000 timmar, ger 90 lm/W och klassificeras i energiklass G enligt den nya energimärkningen. De vanligaste LED-rören är något bättre med en effektivitet på cirka 111 lm/W i energiklass E. Men de senaste LED-rören har en livslängd på upp till 100 000 timmar, ger 210 lm/W och är klassificerade i energiklass A. Därför finns det också möjlighet till stora besparingar på lång sikt", säger Rob van Brunschot.

     

    Den nya energimärkningen, som trädde i kraft 2021, ställer högre krav på produkternas energiförbrukning i förhållande till prestanda. Genom att byta till LED-produkter som får bra resultat på den nya skalan för energimärkning kan du se till att du inte bara uppfyller de nya kraven i RoHS-direktivet utan också sparar mycket pengar på din elräkning.

     

    Läs mer här: https://www.lighting.philips.se/produkter/led-konvertering-rohs

    För mer information vänligen kontakta:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor