Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, erbjuder nya energieffektiva Philips LED-utomhusbelysning, designad för att prestera i förändrande väderförhållanden och samtidigt bemöta behovet av att minska energiförbrukning. Dessa nya spotlights, piedestaler, väggbelysningar och spots för trädgårdar och andra utomhusområden kan motstå höga temperaturer och solexponering lika bra som stora mängder regn1. Den bestående kvaliteten och ljusstyrkan gör det möjligt för dig att njuta av att vistas utomhus året runt, medan LED-belysningen och inbyggd UltraEfficient solteknik hjälper att minska energiförbrukningen2.
Philips LED-utomhusbelysning är designad för att prestera i en mängd olika väderförhållanden så du kan njuta av din uteplats året runt, oavsett om den täckt av snö eller du värmer dig i solen. Solcellsbelysningen bibehåller sin ljusstyrka även under vintern. Oavsett om säsongen är dyster eller full av solljus är belysningen byggd för att motstå extrema temperaturer, från -20°C till 40°C. De motstår hög exponering för sol och UV samt stora mängder regn och luftfuktighet upp till 85 %, utan att leda till korrosion eller rost1.
Stigande energipriser har påverkat levnadkostnaden. Nya Philips LED-utomhusbelysning inkluderar UltraEfficient LED eller solteknik för att minska energiförbrukningen2,3. Med en livslängd på upp till 50 000 timmar2 kan du njuta av pålitlig och energieffektiv belysning i din trädgård, på balkongen, uteplatsen eller uppfarten.
Philips LED UltraEfficient Arbour väggbelysning, piedestaler och stolpar ger varmt, vitt ljus för ditt utomhusområde genom hela året, oavsett säsong. De sparar 50 % energi jämfört med standard LED-belysning tack vare deras A-klassade LED2.
Philips LED UltraEfficient Solar Tyla väggbelysning och piedestaler är soldrivna och erbjuder två nivåer av ljusstyrka som kan aktiveras automatiskt av den inbyggda sensorn. Njut av uteplatsen under en mysig sommarkväll med vackert dimrat ljus, eller låt starkare ljus hjälpa dig hitta under mörkare dagar när du kommer hem eller går ut. Med energisparläget aktiveras belysningen endast när rörelse och närvaro upptäcks. UltraEfficient Solar Tyla-ljuskällorna behöver inget energinät tack vare den inbyggda soltekniken. Med rätt mängd ljus kan de hålla upp till 500 % längre3.
Philips LED GardenLink Low Voltage-system består av spotlights, piedestaler och tillbehör som ger starkt ljus för att belysa dina favoritplatser utomhus och är designade att motstå vädret1. Funktionen för enkel koppling och anslutning gör det lätt att installera belysningen inom ett par sekunder var det än behövs. Utöver det erbjuder skymning till gryning-sensorn tidsstyrning med fyra lägen, vilka kan användas för att automatiskt tända och släcka ljuset under särskilda tider på dygnet.
Michael Rombouts
Business Unit Leader för LED-ljuskällor och armaturer på Signify
Tillgänglighet
För mer information om nya Philips LED-produkter för utomhusbelysning, besök
1Tester som har utförts: 1 000 timmar UV-exponering utan gulnande eller sönderbrytning; 500 timmar saltsprej-test och kemiskt solvat-test för att motstå corrosion och rost; test för extrema förhållanden (85 grader med 85 % luftfuktighet) för tålighet i extrema väderförhållanden; vattentät testing vid 0 timmar (från fabriken) och efter livslängd för att säkerställa IP-utförande under livslängd.
2Jämförande av Philips UltraEfficient-armaturen med Philips LED Bustan-armaturen. Philips UltraEfficient-armaturen förbrukar minst 50 % mindre energi och erbjuder 50 000 timmar livslängd.
3Jämfört med Philips Dusk Solar-armaturen håller Philips UltraEfficient Solar Tyla 500 % längre när solbatteriet är fulladdat.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.