Förslag

    Den ikoniska stadsarmaturen lanseras i nytt material som minskar koldioxidutsläppen

    19 december 2023

    Den ikoniska stadsarmaturen lanseras i nytt material som minskar koldioxidutsläppen

     

    Stockholm, Sverige - Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, har förnyat produktionen av den klassiska stadsarmaturen, Copenhagen, som nu har lägre koldioxidutsläpp. Redan från och med årsskiftet kommer armaturhuset att tillverkas i Bio-PE (polyeten), ett växtbaserat material med lägre kolioxidutsläpp1 som inte kompromissar med hållbarheten, utseendet eller fuktionsförmågan

     

    Den klassiska stadsarmaturen med de välkända runda formerna som finns i många svenska städer kommer från och med årsskiftet gradvis att byta till ett armaturhus tillverkat av Bio-PE-plast och därmed minska sitt koldioxidutsläpp.

     

    Signify har genomfört en LCA (Life Cycle Assessment) för de material som används i armaturen. Traditionell PE (polyeten) tillverkas av råolja, och varje ton plast bidrar med två ton CO2 till koldioxidutsläppet. Vid produktion av Bio-PE får man istället ett negativt koldioxidutsläpp på 3 ton för varje ton plast som produceras2. Det innebär att koldioxidutsläppen per producerad Copenhagen-armatur minskar avsevärt när man byter material i armaturhuset från PE till Bio-PE. Jämfört med klassiska stadsamaturer, där armaturhuset är tillverkat av aluminium, sparar man mer än 50% koldioxid per armatur i materialförbrukning3.

     

    Och enligt Signify påverkar inte tillverkningsmetoden med Bio-PE utseendet eller hållbarheten:

    PE-plast är ett av de mest använda plastmaterialen i världen och har en mängd olika användningsområden. PE tillverkas genom polymerisering av gasen etylen. Etylen kommer antingen från olja eller från biomaterial. Slutprodukterna är dock kemiskt identiska."

     

    Tim Jensen

    Plant Manager på Signifys fabrik i Hedehusene

    "PE kännetecknas av att det är extremt starkt och motståndskraftigt mot solens UV-strålar4. Därför var det ett naturligt val för oss att byta till Bio-PE vid utvecklingen av Copenhagen-armaturen. Dessutom är plast ett bra alternativ eftersom det inte korroderar av salt.”

     

    Klassisk design möter ny teknik

     

    Armaturen designades av Köpenhamns stadsarkitekt på 1970-talet och tillverkas i en liten fabrik i Hedehusene, Danmark, som ägs av Signify. Den har inte ändrat design sedan den lanserades, men materialvalet har förändrats några gånger under åren och nu återigen.

    Genom åren har många olika varianter och storlekar skapats. Just nu hänger det över 300 000 av dessa klassiska armaturer i Danmark, och det finns hela 1 200 varianter av Copenhagen-armaturen – från den lilla med 25 cm i diameter till den gigantiska 1,2 meter. Även tekniskt har armaturen förändrats under årens lopp i takt med att ny teknik har utvecklats. Framför allt har övergången till LED haft en positiv inverkan på energieffektiviteten, eftersom LED-tekniken har betydligt lägre energiförbrukning jämfört med äldre konventionell belysningsteknik5. "Det vi tittar på nu är att utrusta stadsarmaturerna med 5G-sändare, vilket kommer att öppna helt nya möjligheter för tillgänglighet, anpassning och smart belysning", säger Tim Jensen.

     

    Signify har planer på att från årsskiftet successivt övergå till att ha armaturhus tillverkade av Bio-PE i de nya Copenhagen armaturerna.

    2Källa: LCA PE I'm green bio-based_FINAL EN.pdf (braskem.com.br).

    3Materialförbrukningen för en Copenhagen-armatur (storlek large) släpper ut 10,26 kg CO2 per armatur med ett armaturhus tillverkat av Bio-PE, och 33,47 kg CO2 med ett armaturhus tillverkat av aluminium, 19,37 kg CO2 med återvunnet aluminium och 21,86 kg CO2 med vanlig PE.

    4Test utfört av ExxonMobil Chemical: UV-effekt på polyeten.

    5Research Engineer, Dennis Dan Corell, DTU och "Light-Emitting Diodes", Second Edition, E. Fred Shubert, tabell 16.6. En Copenhagen-armatur med integrerad LED har minst 150 lm/W.

    För mer information vänligen kontakta:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning