Förslag

    WiZ expanderar sin produktkatalog och lanserar music sync funktion

    17 juni 2024

    WiZ expanderar sin produktkatalog och lanserar music sync funktion

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, presenterar nu en ny musik synk funktion som kompletterar Wiz smart belysningssystem så att användare kan applicera kreativt och underhållande ljus till varje utrymme. Denna nya funktion möjliggör för användaren att både höja och sänka styrkan på sin belysning samt ändra färgsättning till rytmen av musiken.


    Vi lanserar även Smart Fairy Light, för inomhus och utomhusbruk, Smart Dial switch, en ny utomhuskamera och en GU10 ljuskälla med glas.

    Få WiZ belysning att dansa till din musik

     

    Användarna kan nu ställa in sina Connected från WiZ ljus att ändra styrkan och färgen på sin belysning till rytmen av musiken.

     

    Den nya music sync funktionen använder telefonens eller surfplattans mikrofon för att upptäcka musiken och får ljuset att blinka, ändra styrka eller färg i synk med musiken. Användarna kan välja mellan 9 förinställda färgpaletter I WiZ appen och få belysningen att variera mellan dess färger. Oavsett om användaren har fest med sina vänner eller har en avkopplande kväll hemma så kan användaren slå på sin WiZ belysning och fylla hela rummet med dynamiska ljuseffekter som hänger med I deras favoritlåtar. Användaren kan koppla hur manga ljuskällor som helst till music sync området så länge dessa är kopplade till samma Wi-Fi nätverk.

     

    Smart belysning och tillbehör för att öka den dagliga bekvämligheten

     

    Den nya Smart Fairy Light är den ultimate decoren för varje utomhus och inomhusmiljö. Den 20 meter långa Fairy Light innehåller 160 små LEDljuskällor och skapar gnistrande, livfulla färger med colorgradient. Det är det perfekta komplementet till barnrummet, balkongen och julgranen för bade vardagliga och festliga tillfällen. I WiZ appen kan användaren välja mellan 30 förinställda statiska och dynamiska ljuslägen så som Fireplace, Snowy Sky och Party för att få deras hem att mysigt glittra och magiska färger som passar för säsongen.

     

    Att avnjuta bekvämligheten med smart belysning samtidigt som du behåller det välbekant sättet att styra belysningen är nu möjligt med Smart Dial Switch. Smart Dial Switch kommer med en roterbar knapp, användaren kan enkelt dimra belysningen genom att vrida på Knappen och njuta av samma mjuka dimrings upplevelse som den klassiska väggdimmern.


    Användaren kan också trycka på den fyrkantiga panelen för att utlösa fyra ljusscener som dom har sparat i appen. Den är enkel att ladda upp med en USB kabel så användaren enkelt kan fästa den på väggen eller placeras på bordet. Den kan styra flera WiZ ljuskällor och armaturer inom en 15 meters radie och den fungerar till och med om Wi-Fi nätverket tillfälligt ligger nere.

     

    GU10 ljuskällan är nyligen lanserad med glas förbättrad efter användarens preferenser. Glaset ser och känns klassiskt bekant samtidigt som den ger en kompromisslös kvalité av ljus och färgblandnings möjligheter.

     

    Nya WiZ Outdoor camera

     

    Efter att Signify presenterade den första WiZ inomhuskameran för hemövervakning förra året så kommer nu även en modell för utmhusbruk ut på marknaden. Precis som inomhus varianten kan WiZ Outdoor camera också upptäcka både rörelse och ljud samt skicka motsvarande meddelanden till WiZ appen V2. I dessa fall behöver användaren bara öppna appen för att se vad som händer live. WiZ Outdoor camera finns också tillgänglig I paket med en vädersäker vägglampa som kan utlösa ett ljuslarm för att avskräcka oönskade gäster.

    För att få veta mer om de senaste WiZ produkterna och app funktionerna, besök wizconnected.com

    Tillgänglighet

     

    Produkterna finns tillgängliga från 18 juni.

     

    Smart Bulb – Full Color Glass GU10

    • 189 kr (1pk)
    • 349 kr (2pk)

    Smart Bulb – Tunable White Glass GU10

    • 149 kr (1pk)
    • 289 kr (2pk)

    Smart Fairy Light RGBIC

    • 1.149 kr

    Smart Dial Switch

    • 329 kr

    Outdoor Camera

    • 1.499 kr

    För mer information vänligen kontakta:

    Nordic PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

    • Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

      september 05, 2024

      Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar