BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
LED-Lampen | Philips beleuchtung
Sie befinden sich auf der Philips Lighting Website. Es stehen Ihnen weitere Sprachen zur Verfügung.
Anregungen

    Außen gleich,
    innen besser

    LED-Strahler ersetzt Halogenstrahler

    Beliebte Produkte

    Schauen Sie sich unsere beliebten Produkte an und wählen Sie die passende Lampe

    LED-Lampen: Energiesparend und individuell


    Mit der LED-Beleuchtung von Philips fühlen Sie sich zu Hause, sobald das Licht eingeschaltet wird. LEDs bieten nicht nur ein wunderschön warmes Weißlicht, sondern auch eine außerordentlich lange Lebensdauer. Dadurch profitieren Sie von erheblichen Energieeinsparungen und schaffen gleichzeitig eine wohlige und angenehme Atmosphäre in Ihren heimischen vier Wänden.

    Alle LED-Lampen anzeigen

    Für alle Räume und Situationen die richtigen LED-Lampen


    LED-Leuchten eignen sich gleichermaßen optimal für SchlafzimmerKüchen sowie Wohnzimmer und schaffen die perfekte Lichtqualität für jede Gelegenheit: Von romantischen Akzenten über eine gemütliche Atmosphäre bis hin zur hellen Beleuchtung für spezielle Gegenstände, wie z.B. Bilderrahmen oder Spiegel. Dadurch, dass die LEDs flackerfrei sind und über einen hohen Farbwiedergabeindex verfügen, können Gegenstände, die Sie bevorzugt mit Licht ins Szene setzen möchten, mit ihren echten und natürlichen Farben wahrgenommen werden.

    LED für besondere Anlässe

    LED-Leuchten als dauerhafter Ersatz für Glühlampen und Energiesparlampen


    Die LED-Lampen von Philips überzeugen nicht nur aufgrund ihres eleganten Designs, sie punkten außerdem durch ihre starke Energieeffizienz und ihrer langen Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Energiesparlampen. Sie eignen sich somit optimal für dekorative Leuchten, Tischleuchten sowie Einbau- und Einlegeleuchten. LED-Lampen erzeugen keinerlei Hitze, wie man es von Glühbirnen kennt. Es ist daher auch falsch von LED-Glühbirnen zu sprechen.

     

    LED-Lampen  erzeugen sofort warmes Weißlicht, ohne Anlaufzeit. Damit erhalten Sie eine optimale Lichtqualität, mit der sich eine angenehme und gemütliche Atmosphäre kreieren lässt. Unsere Lampen sind in zahlreichen Formen und Größen erhältlich, sodass Sie sicher die passende Lampe für Ihre LED-Leuchte finden.

    Entdecken Sie die komplette LED-Reihe

    Die Vielfalt der Philips-LEDs

     

    Da unser Sortiment das komplette Programm an Fassungen/Sockeln und Größen abdeckt, gehören auch dimmbare LED-Lampen zu unserem Sortiment. Ob ihr vorhandener Dimmer für LEDs geeignet ist, erfahren Sie weiter unten auf dieser Seite. Sollten Sie über keinen Dimmer verfügen, bieten unsere SceneSwitch LEDs mit den Fassungen E27, E14 und GU10 die Möglichkeit, drei verschiedene Licht-Szenarien über einen gewöhnlichen Lichtschalter einzustellen – wann immer Sie wollen.

    Ich brauche eine LED-Lampe

    Die Vorteile von LED

     

    Sie müssen lediglich die Lampe austauschen. Entdecken Sie die Vorteile des Umstiegs auf LED-Lampe und erfahren Sie mehr über das verfügbare Sortiment.

     

    Alle LED-Lampen anzeigen

    https://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.co

     
    Entdecken Sie die Möglichkeiten der LED-Beleuchtung
     
     
     
     
     

    So profitieren Sie von LED-Beleuchtung

     

    Fühlen Sie sich zu Hause mit der neuesten LED-Technologie von Philips. Mit der LED-Beleuchtung von Philips fühlen Sie sich zu Hause, sobald die Lampen eingeschaltet werden. LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschön warmes Weisslicht als auch eine ausserordentlich lange Lebensdauer. LED-Lampen führen sofort zu erheblichen Energieeinsparungen und schaffen eine angenehme Atmosphäre.


    Mit der LED-Beleuchtung von Philips fühlen Sie sich zu Hause, sobald die Lampen eingeschaltet werden. LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschön warmes Weisslicht als auch eine ausserordentlich lange Lebensdauer. LED-Lampen führen sofort zu erheblichen Energieeinsparungen und schaffen eine angenehme Atmosphäre.


    Alle LED-Lampen anzeigen

    The Benefits of LEDs
    Häufig gestellte Fragen


    Häufig gestellte Fragen

     

    Sie möchten mehr über LED-Lampen erfahren? Lesen Sie die fünf häufigsten Fragen.

     

     

    1. Wie lässt sich der Lichtstrom stabilisieren?

     

    Zahlreiche moderne Dimmer sind mit einer manuell einstellbaren Schraube ausgestattet, die zur Regulierung der Last dient. Wenn die Schraube falsch eingestellt ist, können unerwünschte Effekte wie summende Geräusche und Flackern auftreten. Stellen Sie die Schraube so ein, dass ein stabiler Lichtstrom erzeugt wird. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Philips-Kundendienst.

     

    2. Welchen Dimmertyp kann ich für meine LED-Lampe bzw. -Strahler benutzen?

     

    Philips hat eine ganze Reihe von dimmbaren Lampen und Strahlern im Sortiment. Dabei haben wir zahlreiche europäische Dimmer auf ihre Kompatibilität überprüft.

    In der Kompatibilitätsliste finden Sie heraus, welche Dimmer Philips für Ihre Lampen und Strahler empfiehlt.

     

    Liste über die Kompatibilität zwischen Dimmern und LED-Lampen und -Strahlern von Philips (PDF)

     

    3. Zu bestimmten Tageszeiten fallen mir Unterschiede in der Beleuchtungsstärke auf.  Kann dadurch das Produkt beschädigt werden?

     

    Energieversorger senden Impulse zu bestimmten Zeitpunkten, um zwischen den Tages- und Nachteinstellungen umzuschalten. Auch Staubsauger können beim Einschalten punktuelle Netzstörungen verursachen. Diese Effekte sind aber nicht schädlich für das Produkt.

     

    Wie kann ich auftretende Interferenzen mit meiner Musikanlage vermeiden?

    Bei der kombinierten Nutzung von Strom- und Lautsprecherkabeln können in der Tat Interferenzen auftreten. Diese können dadurch vermieden werden, dass der Abstand zwischen den 2 Eingangskabeln der Lampe und der Musikanlage vergrössert wird.

     

    4. Können an einem Dimmer gleichzeitig LED-Lampen und Leuchtstofflampen bzw. andere induktive Lichtquellen verbunden werden?

     

    Nein, bei dieser Anschlusskombination würden unerwünschte Effekte wie Flackern auftreten.

     

    5. Welchen Dimmertyp kann ich für meine LED-Lampe benutzen?
    gold-dimmer
     
    Wenn an der Verpackung das goldene Dimmersymbol zu sehen ist, kann das Produkt mit allen in Europa erhältlichen Phasenabschnittdimmern verwendet werden. Das Produkt kann dabei auf bis zu 0 bis 2 % des ursprünglichen maximalen Lichtstroms gedimmt werden.
    Wenn an der Verpackung das silberne Dimmersymbol zu sehen ist, ist das Produkt mit ausgewählten Phasenabschnittdimmern kompatibel (Phasenabschnitttyp).

    Philips hat zahlreiche europäische Dimmer auf ihre Kompatibilität mit seinen Produkten überprüft. Die Dimmer sind in der daraus entstandenen Kompatibilitätsliste aufgeführt und nach Leistung geordnet.

    Liste über die Kompatibilität zwischen Dimmern und LED-Lampen von Philips (PDF)

     

    Für alle aufgelisteten Dimmer wird eine optimale Leistung gewährleistet, wenn sie mit bis zu drei Philips LED-Lampen mit silbernem Dimmersymbol bzw. mit bis zu 6 Philips LED-Lampen mit goldenem Dimmersymbol verbunden werden.

     

    Das müssen Sie wissen


    Das müssen Sie wissen

     

    Warum soll ich mich für eine LED-Lampe entscheiden? Wir liefern Ihnen überzeugende Argumente dafür

     

     

    LED-Lichtquellen halten länger

     

    • LED-Lichtquellen haben eine längere Lebensdauer, wodurch der ständige Austausch der Lampen vermieden wird. Damit wird nicht nur weniger Abfall erzeugt – die energiesparenden Lampen senken ausserdem Ihre Stromrechnung.

     

    LED-Beleuchtung ist äusserst energieeffizient

     

    • LED-Beleuchtung ist im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung deutlich energieeffizienter, das heisst, sie benötigt weniger Strom für die Erzeugung des gleichen Lichtstroms. Wussten Sie, dass die Lebensdauer einer LED-Lampe bis zu 10-mal länger ist?

     

    LED-Beleuchtung spart bis zu 90 % Energiekosten

     

    • LED-Beleuchtung spart bis zu 90 % Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Lampen mit gleichem Lichtstrom.


    • Es gibt 2 Gründe, warum LED-Lampen die energieeffizientesten Lampen sind: der äusserst niedrige Stromverbrauch und die extrem lange Lebensdauer. Gut für die Umwelt. Gut für Ihr Portemonnaie. Lange Lebensdauer

     

    LED-Lampen halten 20- bis 25-mal länger

     

    • LED-Lampen halten mit bis zu 25 000 Betriebsstunden 20- bis 25-mal länger.


    • LED-Lampen wie der GU10-Strahler halten bis zu 20-mal länger als herkömmliche Glühlampen*