BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
EyeComfort | Philips beleuchtung
Sie befinden sich auf der Philips Lighting Website. Es stehen Ihnen weitere Sprachen zur Verfügung.
Anregungen

    Philips LED

    Licht, das Ihre Augen schont

     

    Was ist das Besondere an Eyecomfort?


    Unsere Augen werden durch schlecht beleuchtete Räume und Bildschirme mit künstlichem Licht immer stärker beansprucht. Die Wahl des richtigen Lichts zu Hause hilft, die Augen zu entlasten.
    EyeComfort logo
    EyeComfort video

    Sie haben die Wahl

     

    Philips LED-Lampen gibt es in einer großen Auswahl an Formen und Größen. Ein Umstieg auf LED dürfte Ihnen daher nicht schwer fallen. Sie sparen Energie und können sich zudem für ein komfortables Licht entscheiden, das Ihre Augen schont.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

    Warum Philips EyeComfort LED Lampen?

     

    Es gibt heute viele LED-Leuchten auf dem Markt, die sich alle von einander unterscheiden.  Aus diesem Grund haben wir unsere Philips EyeComfort-Serie entwickelt. Unsere LEDs entsprechen alle unserem EyeComfort-Standard, der unsere Produkte an einer Reihe von wichtigen Komfortkriterien misst: Flimmern, Blendung, Stroboskopeffekt, photobiologische Sicherheit, Dimmbarkeit, Stimmung und Farbwiedergabe.

    Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Ihre Augen geschont werden.

    Flicker
    Flicker

    Flimmern und Stroboskopeffekte

     

    Einige LED Lampen scheinen zu flackern oder einen Stroboskopeffekt zu erzeugen. Dies kann zu Ablenkung und Irritation führen und den Gesundheitszustand beeinträchtigen.

     

    EyeComfort LED Lampen wurden entwickelt, um die Faktoren, die diese Effekte verursachen, zu minimieren und so Ihre Augen zu schonen, egal ob Sie lesen, arbeiten oder sich entspannen.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Glare

    Blendung

     

    Einige LED Lampen blenden so stark, dass es schwierig ist an dem hellen Lichtstrahl vorbeizuschauen. Dies kann zu Sehstörungen und Kopfschmerzen führen.

     

    EyeComfort LED Lampen sind so konzipiert, dass sie Blendung reduzieren und so in jedem Raum Ihres Hauses Ihre Augen schonen.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Photo biological safety

    Photobiologische Sicherheit

     

    Was die photobiologische Sicherheit betrifft, unterscheiden sich unsere LED Lampen nicht von herkömmlichen Glühlampen. Sie enthalten keine höheren Mengen von kurzwelligem Licht, sodass keine Blaulichtgefährdung hervorgerufen werden kann. Außerdem entsprechen unsere LED Lampen den Sicherheitsstandards.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Color rendering

    Farbwiedergabe

     

    Die Farbwiedergabe ist ein Qualitätsmerkmal, wie gut eine Lichtquelle Farben wiedergibt.

     

    EyeComfort LED Lampen haben einen hohen Farbwiedergabe-Index, was bedeutet, dass Ihr Zuhause in Farben der höchsten Qualität beleuchtet wird.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Tunability icon

    Stimmung

     

    Viele LED Lampen können nur eine Farbtemperatur, wie kalt- oder warmweiß wiedergeben. Dadurch können Sie die Stimmung in einem Raum nicht verändern.

     

    Mit den EyeComfort LED Lampen können Sie jedoch die Farbtemperatur verändern. So können Sie zum Beispiel morgens ein belebend kühles Licht oder nachts ein gemütliches, gedämpftes Licht einstellen.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Noise icon

    Geräusche

     

    Manche Leute finden, dass LED Lampen ein Geräusch erzeugen. Dies wird durch die Abgabe der Lichtstrahlen erzeugt.
     

    EyeComfort LED Lampen wurden entwickelt, um hörbare Geräusche zu eliminieren, damit Sie ohne Ablenkung arbeiten, studieren und spielen können.

    Flimmern und Stroboskopeffekte
    Dimmable icon

    Dimmbar

     

    LED Lampen von einer geringeren Qualität können beim Dimmen flackern.

     

    Durch ein intelligentes elektronisches Design lässt sich mit unseren EyeComfort LED Lampen eine perfekte Atmosphäre schaffen und ist gleichzeitig schonend für Ihre Augen.

    Flimmern und Stroboskopeffekte

    “Die Wahl der richtigen Beleuchtung ist sehr wichtig”

     

    “Die Art der Beleuchtung, der wir täglich ausgesetzt sind, kann sich auf die Lebensqualität auswirken. So kann beispielsweise durch die Anpassung der Farbe und Beleuchtungsstärke im Laufe des Tages das Schlafverhalten verbessern, was wiederum für das Wohlbefinden und die Gesundheit entscheidend sein kann. Schlechte künstliche Beleuchtung hingegen kann sich nachteilig auf die Lebensqualität auswirken und zu gestörtem Schlafmuster, Augenbeschwerden und sogar Kopfschmerzen führen. Die Wahl der richtigen Beleuchtung ist daher sehr wichtig.”

    Andrew Stockman Professor at the Institute of Ophthalmology
    Andrew Stockman Professor am Institut für Augenheilkunde
    University College London (UCL)

    Entdecken Sie das gesamte EyeComfort-Portfolio

     

    EyeComfort LED-Lampen und -Leuchten sind so konzipiert, dass sie ein hochwertiges, angenehmes Licht liefern. Durchsuchen Sie unser komplettes Sortiment an LEDs, um EyeComfort in jeden Raum Ihres Hauses zu bringen.

     

    Alle Produkte anzeigen