Vous consultez le site Internet de Philips lighting. Une version localisée est disponible.
Suggestions

      Éclairage de bureau à la maison par Philips

      Il n'y a pas de meilleur endroit que chez vous pour travailler. Il peut être plus facile de se concentrer dans un bureau aménagé chez soi, que ce soit pour un projet professionnel complexe, un travail universitaire ou des factures à payer. En utilisant l'éclairage de bureau adéquat, & vous créez l'atmosphère idéale pour travailler, de façon détendue mais productive. Vous pouvez ainsi faire de votre bureau à domicile un lieu agréable et confortable qui encourage votre productivité !

      Éclairage bureau & table : Découvrez la méthode Philips pour éclairer votre bureau à domicile

       

      Pour l'éclairage de bureau & table, pensez à associer différentes sources de lumière. Une lampe plafond répond au besoin d'éclairage général pour fournir un éclairage de base à la pièce, nécessaire pour protéger vos yeux et lutter contre la fatigue. Un éclairage indirect, apporté par des appliques murales ou des lampadaires crée une atmosphère confortable, essentielle à un espace de travail agréable. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'éclairage du bureau lui-même. Optez pour une lampe de bureau avec un bras flexible et réglable. Il est important d'éclairer la totalité de l'espace de travail sans éblouissement. Pour éviter la création d'ombres, placez la lampe de bureau à l'opposé de votre main dominante : les droitiers devront placer la lampe de bureau à gauche et les gauchers de l'autre côté. Nos différentes lampes ne se contentent pas d'éclairer votre bureau à domicile, elles jouent aussi un rôle décoratif : sélectionnez les lampes en complément de vos meubles et soulignez votre style personnel.

      Ce qu'il y a de mieux pour votre bureau et votre table, tous les avantages en un clin d’œil

      5 Years Warranty
      En plus de la garantie standard de 2 ans, Philips offer une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de la lampe.
      Light colour temperatures
      La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Les lampes Philips procurent une lumière chaudem pour une atmosphère chaleureuse.
      Philips Energy-saving lamp
      Une lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.
      LED 15 years avarage use
      Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans les lampes LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

      Lampe de table Philips Hue Phoenix

      La lampe de table Philips Hue Phoenix fournit une lumière blanche à intensité réglable, de chaude à froide, pour s'adapter à vos activités quotidiennes. Connectez-la à votre réseau Wi-Fi via le pont Hue (non inclus) pour un contrôle sans effort sur votre appareil intelligent.                             
      Voir l'icône
      Quatre recettes lumineuses
      Voir l'icône
      Lumière blanche froide à chaude
      Voir l'icône
      Texture 3D pour un effet lumineux étincelant

      Conception d'éclairage de bureau à la maison – Conseils

      Veillez à ce que la lampe de bureau éclaire la totalité de votre espace de travail.
      Pour lire et écrire, l'association d'éclairages fonctionnel et général est recommandée : par exemple, un éclairage à intensité variable permet à vos yeux de moins se fatiguer. SceneSwitch propose 3 configurations d'éclairage différentes et ne nécessite ni variateur ni installation.
      Les peintures, les photos ou les meubles peuvent être mis en valeur grâce à des lampadaires ou des lampes à poser. Quelle que soit le degré de luminosité souhaité, nos ampoules à intensité réglable WarmGlow offrent un éclairage chaleureux. Plus vous baissez l'intensité, plus la lumière est chaude.
      Placez votre lampe de bureau du côté opposée à votre main dominante pour ne pas être gêné par les ombres lorsque vous lisez ou écrivez.
      La lumière colorée ou d'ambiance peut vous aider à mieux vous concentrer sur votre travail. Philips Hue vous permet de créer l'atmosphère idéale grâce à plus de 16 millions de couleurs.
      L'écran de votre ordinateur doit être protégé des rayons de la lumière naturelle du jour et du faisceau lumineux de la lampe de bureau  pour que vous ne soyez pas ébloui lorsque vous travaillez.