Vous consultez le site Internet de Philips lighting. Une version localisée est disponible.
Suggestions

      Éclairage de salon par Philips

      Pour bon nombre d'entre nous, le salon est le cœur de la maison et il joue souvent plusieurs fonctions. On s'y détend entre amis, on regarde la télévision sur le canapé, on travaille ou on apprécie un bon repas : c'est une pièce qui se prête à de nombreuses utilisations. L'éclairage de votre salon doit être adaptée au rôle que vous attribuez à cette pièce pour correspondre à votre activité.

      Idées d'éclairage de salon, pour une atmosphère chaleureuse

       

      L'éclairage de votre salon doit convenir à un grand nombre de situations. En effet, les ambiances doivent être adaptées à la situation. Une suspension constitue la base de l'éclairage de salon idéal. Dans le cas présent, une lampe à intensité réglable est appropriée, et crée un éventail de nuances de lumière, d'une lumière blanche et vive à une lumière chaude et chaleureuse. Nous recommandons l'utilisation de lampes LED car elles procurent une lumière blanche douce, sont réglables et sont peu énergivores. L'utilisation d'une suspension est très utile pour jouer, nettoyer ou travailler. Pour rendre votre pièce soit plus chaleureuse, complétez votre éclairage par les éléments suivants :

       

      • Des lampes à poser sur la table à manger, le rebord de la fenêtre ou les étagères
      • Des lampadaires près du canapé ou du fauteuil dédié à la lecture
      • Un éclairage mural associé des miroirs, des peintures, des sculptures
      • Un éclairage encastré, dans des étagères de livres, par exemple

      Ce qu'il y a de mieux pour votre salle de séjour, tous les avantages en un clin d’œil

      5 Years Warranty
      En plus de la garantie standard de 2 ans, Philips offer une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de la lampe.
      Light colour temperatures
      La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Les lampes Philips procurent une lumière chaudem pour une atmosphère chaleureuse.
      Philips Energy-saving lamp
      Une lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.
      LED 15 years avarage use
      Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans les lampes LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

      Éclairez votre salon

       

      Les lampes de salon ne se contentent pas vous fournir de la luminosité, elles ont également une fonction décorative. Vous pouvez créer des accents et intégrer la lumière à la conception de votre intérieur grâce à la simple utilisation d'un éclairage de salon adéquat. Les besoins de votre éclairage de salon différent selon la taille de la pièce. Des pièces claires et meublées nécessitent moins de lumière que les pièces sombres et l'éclairage indirect crée une atmosphère chaleureuse.

       

      L'espace où vous mangez se trouve dans votre salon ? Vous devriez alors envisager de l'éclairer à l'aide d'une lampe à intensité variable suspendue au-dessus de la table. Vous pourrez ainsi adapter votre éclairage à vos besoins, que ce soit pour dîner, pour organiser des soirées jeux ou pour travailler. L'association d'un éclairage mural et de miroirs ou de peintures vous aidera à créer une atmosphère chaleureuse ; tout comme des lampes à poser, placées sur un rebord de fenêtre, une étagère ou des tables d'appoint.

      Suspension luminaire

      myLiving RING de Philips

      Donnez du style à votre salon avec cette suspension luminaire qui lui apportera une touche gaie et moderne, que la lumière soit allumée ou éteinte.
      Voir l'icône
      Créez une atmosphère élégante et chaleureuse
      Voir l'icône
      Matériaux haute qualité
      Voir l'icône
      Créez de magnifiques effets lumineux
      Lampe Philips RING 4091331PN

      Conception d'éclairage de salon – Conseils

      Arrêt sur image de la vidéo Philips salle de séjour

      Découvrez comment créer une ambiance parfaite dans votre salon avec Philips Warm Glow

      Voir l'icône
      Installez un lampadaire derrière votre fauteuil de lecture afin de disposer de suffisamment de lumière pour lire votre livre préféré. Nos produits SceneSwitch vous permettent de définir 3 scènes différentes, entre lumière vive et lueur chaleureuse, sans variateur.
      Voir l'icône
      Les peintures et les photos peuvent être mises en valeur grâce à des spots installés au plafond. Quelle que soit le degré de luminosité souhaité, nos ampoules à intensité réglable WarmGlow offrent un éclairage chaleureux. Plus vous baissez l'intensité, plus la lumière est chaude.
      Voir l'icône
      De la lumière colorée ou des lampes à intensité réglable peuvent être utilisées pour modifier l'atmosphère. Nous recommandons Philips Hue – grâce à ses plus de 16 millions de couleurs, transformez votre éclairage quotidien en une expérience hors du commun.