Les sous-sols sont souvent utilisés comme des pièces multifonctionnelles où l'on fait la lessive et stocke différents types d'objets. Dans ces pièces, une bonne lumière est essentielle. Il est recommandé d'utiliser les projecteurs classiques pour plafonds en tant que plafonniers car ils créent une luminosité basique dans les pièces habituellement sombres. Les ampoules LED pour sous-sol présentent de nombreux avantages. En effet, elles bénéficient d'un rendement énergétique élevé, tout en fournissant une lumière vive, essentielle pour réaliser des tâches ménagères. Par besoin de clarté, il peut être utile d'éclairer des caves au moyen de systèmes de luminaires muraux à clipser, pour vous permettre de toujours trouver facilement ce que vous cherchez. Dans les laveries, il est crucial d'installer des luminaires capables de résister à l'humidité habituellement présente dans ce type de pièces.
Caractéristiques principales de l'éclairage de cave :
Si vous souhaitez aménager votre salle de séjour ou de loisirs dans votre cave, vous devez accorder beaucoup de soin au plan d'éclairage. Dû à l'absence de lumière du jour, il est conseillé d'intégrer un plus grand nombre de sources d'éclairage que dans le reste de la maison. Considérez également l'utilisation d'ampoules de salon dans votre sous-sol aménagé en salle de séjour, au lieu d'ampoules pour cave classiques. Il est recommandé d'utiliser des suspensions pour la luminosité de base de la pièce, et de travailler avec un éclairage d'accentuation comme des lampes murales, des lampadaires et des luminaires à clipser sur des cadres, miroirs ou étagères. Notamment pour les fêtes, les loisirs ou les salles de séjour installées au sous-sol. Besoin d'inspiration pour l'éclairage de votre salon ? cliquez ici.
Détecteur de mouvement
Philips Mauve